This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:降压/升压 IC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/862088/webench-tools-buck-boost-ic

主题中讨论的其他器件:LM34936

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

当我在 Webench 中发现某些问题时、有人建议我发布我的问题。

我正在寻找输入最小为2.5V、最大为2.5V 的降压升压 IC 5.5V

所需输出4V 和电流最低、输入电源由电池3.7V 提供。

尝试了一些 TPS638和 TPS630系列 IC、但无法在 Webench 中进行设计、也尝试 了 LM34936、但在设置偏置电压低于8V 时出错。

请根据这些规格推荐合适的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemalatha、

    请查找获取设计解决方案的分步说明。 请告诉我这是否有帮助。

    1.请单击以下链接进入直流/直流电源设计器(也请登录 Webench:))

      https://webench.ti.com/power-designer/  

    2.将您的输入条件置于电源设计器中、然后点击 View design。 请查看下图以供参考。

    3.您将在列表中找到您的输入案例的解决方案。 请选择最适合您的解决方案。

    此致、

    Bhushan