This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4484:尺寸小的另一种变压器设计

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3414HV, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787312/pmp4484-another-transformer-design-with-small-footprints

器件型号:PMP4484
主题中讨论的其他器件:LM3414LM3414HVUCC28810

您好 Linda、

您提供的变压器设计(内核:EDR3909、PC95)在长度方面具有更大的占用空间。 我想将驱动器的长度限制为65mm、宽度为55mm。 请给我另一个尺寸较小的变压器、以适应给定尺寸。

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit,

    高是否有任何限制?

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    包括外壳在内的驱动器总高度为30mm。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit,

    得到它,我将计算一个新的变压器、并在明天将规格发送给您。

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../25W-LED-Driver-Transformer.pdfAmit、

    请查找随附的变压器规格。 变压器基于您的上一个请求:50V 和25W 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我可以将同一个变压器用于40V、40W 输出吗?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    请帮助我找出 BOM 中以下组件的器件型号和尺寸。

    组件 数量 说明 封装尺寸 器件型号 制造商
    L1 1 电感、绕线、铁氧体、1mH、TH D8×10 1mH   Wurth
    L2 1 耦合电感器、510uH、TH   510 μ H   Wurth
    L3 1 耦合电感器、10mH、0.7A、0.35 Ω、TH   10mH   Wurth
    L4 1 电感器、屏蔽鼓芯、μH 复合物、68 μ H、0.22A、 1.15 Ω、SMD WE-TPC_3816 68μH μ A 744031680 Wurth
    L5、L6 2. 电感器、非屏蔽 μH 磁芯、铁氧体、4.3 μ H IND_WE-TI_XS 6.5μH μ A   Wurth
    R53、R54 2. 电阻器、1W、1%   1.5米    

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    输出是否为24W、2轨40V 0.3A LED? 我 根据  C38上针对 LM3414输入的50V 电压设计了变压器、但它无法支持40W 输出。 您能否发送原理图?

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Linda、

    根据 LM3414HV 数据表、 该器件支持4.5V 至65V 的电压以及350mA 至1000mA 的可调节恒定 LED 电流。 因此、理想情况下、我应该能够驱动40V @ 1000mA 电流的 LED 条、该电流为40W、类似于40V @ 600mA、提供24W 功率。 基本上、我想将此驱动程序用于多瓦数输出。 现在、让我知道变压器是否能够提供该可变功率。 如果没有、另一种解决方案是什么? 另外、请提供前一个源中提到的元件的封装和器件型号。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    变压器无法支持40W、而是用于25W 设计。 您应该为40W 选择更大的变压器。

    对于这 一新设计、 不仅需要更改变压器、  电感器、电阻 器等一些组件。  您可以联系 TI 本地 FAE 以获得支持吗?

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    请告诉我该变压器允许的最小和最大功率输出范围。 另外、请提供孟买附近当地 FAE 的详细联系信息。

    此致

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    最大功率输出为25W。 Vikas 是 TI 印度大众市场 FAE、您可以通过 vikas.chola@ti.com 联系他。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

     

                   请以 Excel 格式向我发送以下文档。 我有相同的 pdf 副本 。 我需要可编辑的副本。 我想使用同一文档来设计40W 变压器(40V、1A)。

     UCC28810 25W 反激式 PFC LED 照明电源 控制器变压器设计

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我没有 PFD 和 Excel 格式的文档。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    如果原理图和 BOM 中的元件值不匹配、应将哪个值视为有效? 例如、对于 L2、BOM 显示510uH、而原理图显示10mH。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    510uH 是 L2的正确值。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    您能否为我提供  有关履带厚度、关键网、履带间隙、接地屏蔽等的电源设计布局指南(如果有)。

    谢谢。

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit,

    我是在劳动节,我明天回到办公室时会回复你。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    1.将 C15、C17靠近 U1放置。

    2.排列组件以尽可能减小开关电流的环路面积。 这些区域包括变压器初级绕组电流环路、MOSFET 栅极驱动环路、初级缓冲器环路、辅助绕组环路和次级输出电流环路等环路。

    3.对于 LM3414、请保持连接电感器、电源开关和整流器的铜线迹较短且较厚。 还需要尽可能减小开关电流的环路区域。

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    40W 设计需要以下组件值。 我的变压器的功率为40V@1A。

    组件 数量 说明 封装尺寸 器件型号
    L1 1 电感、绕线、铁氧体、 TH
    L2 1 耦合电感器、 TH  
    L3 1 耦合电感器、TH  
    L4 1 电感器、屏蔽鼓芯、金属复合材料、SMD

    此外、如果我在25W 应用中使用相同的设计、是否需要更改上述组件和其他组件的值? 如果是、请告诉我这些组件的列表。

    谢谢、此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请从 Wurth 查找 L1 - L4的器件型号。

    L1 7447480102
    L2 744841247
    L3 7448640415
    L4 744031680

    BTW、对于 L1 - L3、您可以根据 EMI 测试结果更改它们。  

    此致、

    Linda Ye