主题中讨论的其他器件:LM3414、 LM3414HV、 UCC28810
您好 Linda、
您提供的变压器设计(内核:EDR3909、PC95)在长度方面具有更大的占用空间。 我想将驱动器的长度限制为65mm、宽度为55mm。 请给我另一个尺寸较小的变压器、以适应给定尺寸。
此致、
Amit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../25W-LED-Driver-Transformer.pdfAmit、
请查找随附的变压器规格。 变压器基于您的上一个请求:50V 和25W 输出。
您好 Linda、
请帮助我找出 BOM 中以下组件的器件型号和尺寸。
组件 | 数量 | 说明 | 封装尺寸 | 值 | 器件型号 | 制造商 |
L1 | 1 | 电感、绕线、铁氧体、1mH、TH | D8×10 | 1mH | Wurth | |
L2 | 1 | 耦合电感器、510uH、TH | 510 μ H | Wurth | ||
L3 | 1 | 耦合电感器、10mH、0.7A、0.35 Ω、TH | 10mH | Wurth | ||
L4 | 1 | 电感器、屏蔽鼓芯、μH 复合物、68 μ H、0.22A、 1.15 Ω、SMD | WE-TPC_3816 | 68μH μ A | 744031680 | Wurth |
L5、L6 | 2. | 电感器、非屏蔽 μH 磁芯、铁氧体、4.3 μ H | IND_WE-TI_XS | 6.5μH μ A | Wurth | |
R53、R54 | 2. | 电阻器、1W、1% | 1.5米 |
此致、
Amit
根据 LM3414HV 数据表、 该器件支持4.5V 至65V 的电压以及350mA 至1000mA 的可调节恒定 LED 电流。 因此、理想情况下、我应该能够驱动40V @ 1000mA 电流的 LED 条、该电流为40W、类似于40V @ 600mA、提供24W 功率。 基本上、我想将此驱动程序用于多瓦数输出。 现在、让我知道变压器是否能够提供该可变功率。 如果没有、另一种解决方案是什么? 另外、请提供前一个源中提到的元件的封装和器件型号。
此致、
Amit
Amit、您好!
1.将 C15、C17靠近 U1放置。
2.排列组件以尽可能减小开关电流的环路面积。 这些区域包括变压器初级绕组电流环路、MOSFET 栅极驱动环路、初级缓冲器环路、辅助绕组环路和次级输出电流环路等环路。
3.对于 LM3414、请保持连接电感器、电源开关和整流器的铜线迹较短且较厚。 还需要尽可能减小开关电流的环路区域。
此致、
Linda
您好 Linda、
40W 设计需要以下组件值。 我的变压器的功率为40V@1A。
组件 | 数量 | 说明 | 封装尺寸 | 值 | 器件型号 | |||
L1 | 1 | 电感、绕线、铁氧体、 TH | ||||||
L2 | 1 | 耦合电感器、 TH | ||||||
L3 | 1 | 耦合电感器、TH | ||||||
L4 | 1 | 电感器、屏蔽鼓芯、金属复合材料、SMD |
此外、如果我在25W 应用中使用相同的设计、是否需要更改上述组件和其他组件的值? 如果是、请告诉我这些组件的列表。
谢谢、此致、
Amit