This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010016:CCS/TIDA-010016

Guru**** 2782035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779767/ccs-tida-010016-ccs-tida-010016

器件型号:TIDA-010016
主题中讨论的其他器件:TMDSIDK437X

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有关于此声明的任何消息:

"...在第二步中、我们计划将带有堆栈示例的 IO Link 主站固件集成到 TI SDK 中。 还没有确定 SDK 版本的日期。"

此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     我们计划将 IO Link 主驱动程序集成到 SDK 中、发布日期为3月底。 这将不包括作为第三方软件组件的主堆栈。 我们的堆栈合作伙伴已经可以与您合作完成项目。 现在、我推荐 TMG。 其他可能的堆栈合作伙伴是 TEConcept 和 IQ2。

    如果您希望我与堆栈合作伙伴建立连接、请允许我这样做。

    此致、

      Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Thomas:

    实际上、我们正在寻找适合在 TMDSIDK437X 平台上进行评估的主堆栈。
    由于这是我们第一次使用 IO Link 进行开发、因此堆栈供应商应该能够为我们提供支持。

    让 IO Link 主站堆栈解决方案提供接口对于我们来说非常重要
    (关于 IODD)、可通过从 SD 卡加载配置文件等方式进行配置。
    我们不想使用任何配置工具-设备应该即插即用。
    在我们的标准应用中、IO Link 器件配置保持静态。
    但是、应该在不需要的情况下提供添加/使用不同 IO Link 器件的可能性
    以更改或调整应用软件。

    我知道 TECONcept 之前的工作。 TMG 对我来说是新的;是您根据事实提出的建议
    解决方案的经验吗?

    如果您可以连接到 TMG 和 TEConcept、这对我们来说可能是一个很好的起点。

    提前感谢、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与此同时,几天过去了,我想问是否有任何关于这个问题的消息。

    汉诺威 博览会后的答案很好。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们现已发布适用于 AM437x IDK 的带有 IO Link 主站驱动程序的 SDK。 您可以转到以下页面进行下载:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    安装 SDK 后、您可以在此处找到驱动程序:

    /packages/ti/drv/iolink

    请注意、SDK 中不包含栈源、有关如何构建栈示例、请参阅 ti/drv/iolink/test/stack_test/readme.txt。

    就堆栈供应商而言、您可以使用 IQ2、TEConcept 和 TMG。

    www.tmgte.de/.../tmgte-about-us.html
    teconcept.de/.../index.php
    www.iq2-development.com

    此致、

    Thomas