您好!
在此设计中、我们针对降压模式实现了相移调制: 运行@ 100kHz 时、相位可以以2x16、6ns 的步长进行转换、我们认为产生的分辨率不足以在平均电流模式控制中精确调节充电电流、因此我们尝试使用 HRPWM 功能。
我们已经看到 HRPWM 仅适用于 A 型 PWM:作为由 A 型 PWM 驱动的两个高侧 FET、以及由 B 型 PWM 驱动的两个低侧 FET、我们将仅在高侧 FET 上具有高分辨率。 因此、我们有两个高侧 PWM 与 HR 相移、两个低侧 PWM 与标准分辨率(+/- 16ns)相移。
结果如下图所示:
当两个 A-PWM 在16ns 间隔(绿色)内移动时、B-PWM 不会移动、并且 Trafo 初级电压波形相对于垂直轴不再对称:这不会产生 V x s 不平衡、因此不应成为问题。
然后、两个 B-PWM 将生成一个16ns 相位阶跃(粉色)、并且 Trafo 主电压波形将相对于垂直轴再次变得对称。
“跳”不是很好… 是否有解决此问题的想法?
谢谢
感谢您的回答