This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:仿真过程中会误导时间轴标签

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782208/webench-tools-time-axis-labels-misleading-during-simulation

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在此共享设计中使用 HTML 版本的 WEBENCH:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

稳压器在不到2ms 的时间内启动、如启动作业完成的结果所示:

但是、在仿真期间、时间轴的显示方式不同:

这是误导性的、因为它表明稳压器在0.002ms (即2µs μ s)内启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Richard。 您指出的流波形问题是一个错误。 我将很快与您分享此修复的时间安排。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们正在解决流波形问题。 我们将继续为您提供最新信息。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您可以预期时间轴修复程序将于4月17日在 TI.com 上提供。 在 TI.com 上提供该信息后、我将向您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的反馈。

    流波形时间轴问题已修复。

    但是、仿真完成后、似乎存在时间轴的 w.r.t 格式化问题。 这已向相关团队报告。

    谢谢、此致、

    Harish