This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:波特图中的距离和分辨率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780452/webench-tools-range-and-resolution-in-bode-plots

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 HTML 版本 WEBENCH 中的"Simulate"选项中提供的波特图有一些在闪存工具中未看到的限制。 (下面的屏幕截图来自我的设计 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3C4DF41EE361E473 。)

1.根本不清楚如何改变频率轴的范围。 我返回到 Flash 工具、它显示"放大:单击并向下拖动;缩小:单击并向上拖动"。 事实证明、这在 HTML 工具中也是有效的、但它确实应该明确说明这一点。

2. Flash 工具中的频率轴 有一个传统的对数网格、每十倍频9步(因此有1kHz、2kHz、3kHz 等的网格线、最高10kHz、20kHz 等)、 但是、HTML 工具将该步进数传播了20年以上、因此网格线处于奇数频率。 如果放大频率轴、您会看到一个普通对数网格覆盖在一个模糊的高度不规则网格上:

3.  Flash 工具中的标记(光标)显示频率、增益和相位、具有大量的有效位数(实际上太多)、如果放大频率轴、您可以非常准确地定位标记、以读出相关功能、例如交叉频率和相位裕度:

HTML 工具在以下几个方面更加受限:

(a)以频率显示的分辨率 较小(2个有效位)、 如果放大频率轴、分辨率不会提高、尽管增益和相位分辨率仍然足够(3个小数位)。

(b)如果放大频率轴以更好地控制标记、则可以找到不同的频率值(即使分辨率粗调)、这些值报告相同的增益和相位值(即使分辨率很高)、这看起来就像一个错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 提供了很好的反馈。 我们会将其添加到我们的待办事项中、并针对即将发布的版本进行计划。 请继续向我们提供 您宝贵的反馈。 您的反馈对我们很重要。 当这些改进即将投入生产时、我将向您回复时间表。  

    谢谢你  

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    我注意到,我上面提出的几乎所有问题都已得到解决,这是非常好的--谢谢。 默认(完全缩小)水平网格的小问题尚未解决、 因此、如果我的原始帖子被误解、也许我应该更仔细地解释这一点。 在默认视图中、水平轴如下所示:

    每个主要(粗体)网格线之间有8条次要(微弱)网格线、因此如果主要网格线相隔十倍频(例如1kHz 和10kHz)、次要网格线就会有意义(在这种情况下、在2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz、 7kHz、8kHz 和9kHz)。 但是、主要电网线路实际上相隔20年(例如、连续电网线路在1kHz 和100kHz 下)、因此次电网线路处于非常奇怪的频率、我使用标记(光标)估计大约 为12kHz、23kHz、34kHz、46kHz、57kHz、 67kHz、78kHz 和89kHz。

    自我最初发布帖子以来、放大视图已得到改进、删除了频率高度不规则的次要网格线。 但 在某些缩放级别仍然存在问题、这会导致轴标签碰撞:

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的反馈、我将把反馈添加到我们的积压工作中、并与团队讨论。  

    谢谢  

    Raj