This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256302:Webench 设计器不能#39;t 响应

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779954/webench-tools-ucc256302-webench-designer-doesn-t-respond

器件型号:UCC256302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试在 Webench 上使用 UCC256302设计电源。 我可以找到解决方案、但当我单击打开和自定义时、页面不会响应、并且始终如图所示进行中。

我的浏览器是 Chrome。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ali 报告了此问题。 我们最终能够再现这一问题 我们将对此进行研究。 我们将在修复后尽快返回给您。

    谢谢
    Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我们解决了一个服务器问题。 请立即重试吗? 我试过、现在工作正常。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、工作正常、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    UCC25630X 的问题仍然存在。 Webench 对此系列转换器没有响应。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请立即重试吗? 我们现在做了一个快速修复、但我们正在努力找出根本原因。 我刚试过、它就能正常工作了。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    是的、它现在可以工作。 感谢您的关注。

    此致、

    Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认 Ali。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    模块