This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:删除 WEBENCH 设计

Guru**** 2593970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783982/webench-tools-delete-webench-designs

主题中讨论的其他器件:TPS65400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 支持人员:

 我想删除我创建的几个 WEBENCH 设计、因为这些设计是无用的、创建时并不知道这些设计存储在"myti"中。

 如何做到这一点?

此致;

Luis Guevara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    一种方法是在 WEBENCH 电源设计器工具的"我的设计"下查找设计、并使用"删除"按钮将其删除。 请在下面找到一个屏幕截图供您参考。 我找不到大量的设计删除。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    您发送的屏幕截图来自不支持 TPS65400的全新 WEBENCH 版本、此外、当我打开这个"新"WEBENCH 时、它不会加载我的任何设计。

    我可以删除"旧版"WEBENCH 中的设计、但这些设计仍然显示在"myti"网站中、如何从网站中删除它们?

    此致;
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您的回复。 您是对的- TPS65400只能在工具的较旧闪存版本中访问。 我们将大多数多输出设计视为 WEBENCH 项目、每个通道/输出都有一个单独的设计。 您在"我的设计"中看到的是单个通道的4个输出设计、主设计恰好低于4通道设计。 我能够从闪存工具的"我的设计"下删除这5个设计、我在"myti"网站下不再看到它们。 您能否确认您是否删除了所有5种设计(4个独立通道+ 1个主设计)、以及您是否仍能在"myti"下看到它们? "myti"网站可能需要几分钟时间才能反映更改。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "my projects"中的 WEBENCH 在线工具就是这样的情况:

    " 我的设计"中的 WEBENCH 在线工具就是这样的:

    这是 MyTI 在"我的项目"中的情况:

    在 myTI 的"我的设计"中出现了这种情况:

    尽管我从"WEBENCH"中删除了我的所有设计、但我仍然在"my ti"中看到我的所有设计、如何删除它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我们目前正在对此进行研究。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我们已经解决了这个问题。 请重试。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我们已在我们的数据库中修复了该问题。 您的所有设计现在都应删除。 请重试、如果您仍遇到问题、请告知我们。 感谢您报告问题、以帮助我们改进工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我的所有设计都在"myti"和 WEBENCH 中被删除。我问为什么我在 WEBENCH 中删除的设计仍然出现在 myTI 中、我没有要求您擦除我的设计、但没关系。 基本上、我认为 WEBENCH 和 myTI 应该同步。

    但是、在我的 TI 和 WEBENCH 中仍然无法删除这些项目、我该怎么做?

    此致;
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我们仍在调查根本原因。 我们的数据库的更新过程很可能会遇到一些系统故障。 是的、你是对的。 Webench 和 myTI 实际上是同步的。 因此、当删除过程失败时、您可以在 Webench 和 MyTI 中看到设计。

    据我所知、无法从 Webench 中删除项目。 但我们可以从数据库中删除数据、这样它就不会显示在 Webench 或 MyTI 中。 这是你想要的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-是的,我想删除一些项目。

    2-为什么不添加删除项目的功能? 只需删除它们就行了。

    有设计和项目的实际用途是什么?为什么不仅仅有项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    1.请告诉我们您想要删除的项目,Ning 可以处理这些项目。

    2.同意。 但目前、我们没有计划对电源架构工具进行任何更新。 我们将在更新该工具时考虑这一点。 感谢您的反馈。

    3.我们将项目用于电源架构工具,并将设计用于电源设计工具。 每个项目通常由多个设计组成、一个用于
    每个输出。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod;

     基本上、我希望保留以下3个项目:

    TPS65400 PMU 4-4-1-1
    TPS65400 PMU 4-4-0.5-0.3
    TPS65400 PMU 2.5-2.5-1-1

    请删除其余内容。

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    现在完成了。 现在只能看到3个项目。 如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    模块