This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:二极管测试台

Guru**** 2591340 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787380/tina-spice-test-bench-for-diode

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

请提供二极管的测试台电路、以了解以下特性。

正向电流降额曲线。

最大非重复峰值正向浪涌电流。

3. 典型的礼貌性转发特性

4.典型结电容。

5.典型的反向特性

每个桥臂的典型瞬态热阻抗

7.如有其他特性,请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    您在此器件上使用哪种特定的 TI 二极管/器件进行仿真?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Herman,
    我本人 Mohan N 在研发部门工作,我需要 PN 结二极管的单测试台解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    我们为这个特定 TI 论坛分配的团队不熟悉您提出的简单二极管测试之外的其他要求、例如通过直流扫描分析强制电流源或灌入二极管即可轻松完成的 oward 电压、反向电压测试。

    2.我正在询问 TI 内部的其他一些小组(研发小组)是否可以提供帮助/分享。 由于我们不制造分立式二极管(我不知道)、因此它们可能没有。 如果他们有任何专有信息、也可能是他们不想共享的专有信息。

    如果您在这篇帖子上没有收到我的任何进一步消息、这意味着由于不可用性和/或专有信息、我们无法为您提供任何信息。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    附件。 这是我从我们的研发团队那里得到的唯一东西。 我想我们可以分享这一点。

    e2e.ti.com/.../SpiceExampleCAPvs.Vdio.pptx

    对于其他高级或精细的测试、如果您通过谷歌或 YouTube 以及 IEEE Journal 进行搜索、可能是值得的。 我希望您是贵公司研发团队的一员、希望您能够访问 IEEE 技术期刊。

    另一个想法是将问题发布到专门制造二极管、尤其是分立二极管的其他公司论坛中。

    如果我们在未来几周内从 TI 的其他团队那里获得其他一些我们可以分享的内容、我将随时向您提供有关此帖子的最新信息。

    Herman