This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5711:PMP5711的最小负载要求

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786508/pmp5711-minimum-load-requirement-of-pmp5711

器件型号:PMP5711
主题中讨论的其他器件: UCC2897ALM5034

尊敬的 TI 专家:

PMP5711的输出侧要求是否有任何最小负载?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、您好、此设计适合零负载、此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bernd:

    您能否解释一下 PMP5711是如何满足这一最低负载要求的?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    误差放大器位于次级侧、请参见 U2A、因此可直接在输出电容器上控制输出电压、
    直接在负载点使用遥感线路。
    正向拓扑时、输出能量由 V x sec 积控制、因此占空比的减少会导致输出端的能量减少。
    轻负载或零负载时、控制器开始跳过脉冲、但内部 J-FET 使辅助器件保持活动状态。
    您 可以在上面研究数据表第19/22页。

    它可以正常工作、您可以研究我的测试报告第2页、图1/2、在满载35A 和零负载0A 时显示了启动和关断。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bernd:

    PMP5711在各个方面都是非常出色的设计、主要在效率和紧凑性方面。

    感谢您分享详细信息。 我还有一个查询、

    我要求两个5V/15A 输出彼此隔离。 我计划使用相同的 PMP5711设计、再使用一个额外的次级绕组、其中一个5V/15A 连接到反馈环路、另一个绕组处于开环状态。 第二个5V/15A 输出计划在输出侧使用额外的降压稳压器进行调节。

    毫无疑问、如果第一个输出变为空载、UCC2897A 将以脉冲跳跃模式运行并调节第一个输出。 但是、如果加载第二个输出、它的输出电压将是多少? 我是否能够满足我的要求?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    只需在 XFMR 处添加次级绕组、这将无法在单端正向拓扑中正常工作;
    它不像反激式、因此只需考虑输出滤波电感器的双绕组...

    只需转至 LM5034并运行两个稳压15A 功率级180 dgs 异相...

    此致、Bernd