This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:交流输入电流失真

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788100/tida-00443-ac-input-current-distortion

器件型号:TIDA-00443
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好!

这是 kalyan。 我们目前正在为充电器应用开发 TIDA00443 PFC 电路。  

在固定升压模式下、我们将面临一些与输入交流电流相关的问题、

对于给定的交流输入,直流链路电压保持在390V。 升压器件工作正常、但输入电流不是正弦(连接的波形失真)。 最初说一些100V 交流输入,电流波形看起来是正弦波。 超过该输入电压电平的电流会失真。 在此、我附上了输入电流和 Isense 波形以供您参考。  这样做的原因可能是什么?

等式和输入交流电流

漏源电压和输入电流

输入交流电流

此致、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    我已联系我的一位同事回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalyan

    我发现 ISENSE 有很多噪声、ISENSE 引脚上是否有 RC 滤波器? 您能否提供原理图?

    此问题与布局有关、您可以检查 UCC28180的接地平面、接地平面应连接到 PFC 输出电容器的负极端子。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng、

    感谢您对此感兴趣。

    我们在 Isense 上使用 RC 滤波器、接地层也与输出电容器连接良好。

    随函附上原理图和布局、供您参考。 请提供您的建议。

    原理图

    布局

    Isense

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalyan

    UCC28180的接地只能连接到 PFC 电容器的负极端子、不能连接到 MOSFET 的源极。

    您能否确认、我看到 UCC28180的接地端连接到 MOSFET 的源极。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng

    是的、  UCC28180的接地 端连接到 MOSFET 的源极。 根据原理图、电容器负极、MOSFET 的源极端子和 UCC28180 GND 相互连接正确吗?

    控制器接地通过电源电路(即 MOSFET 的源极)连接到单个节点。

    您是否说过、从输出电容器到控制器接地和 MOSFET 的源极端子应该有两个单独的连接?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalyan

    总体原理图对我来说很好。 我仍然认为这是布局问题。

    您可以先切断 UCC28180接地和电源接地的所有连接。 并将 UCC28180的接地端连接到负电容器。

    此致、

    云生