This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28730-Q1:无法在 LTSPICE 或 TINA 中使用 UCC28730-Q1模型--尽快需要支持或解决方案

Guru**** 2591870 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787148/tina-spice-ucc28730-q1-cannot-use-ucc28730-q1-model-in-ltspice-or-tina-----need-support-or-solution-asap

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28730

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何使用 UCC28730-Q1模型???
我已从 TI 网站下载 UCC28730-Q1 SPICE 模型。
第一个糟糕的经历是、
当我将其导入到 LTSPICE 中时、它会显示错误"节点太少"
好的、我将其谷歌一下、许多人都遇到了相同的问题、并且回答了下载 TI 工具"TINA"的问题。
(我真的希望 TI 能尽快发布此 IC 的未加密模型)
其次、当我下载并安装 TINA 时、并按照说明导入 UCC28730-Q1 SPICE 模式  
(导入模型链接- www.ti.com/.../slva527.pdf )
但在步骤2中、它给出了错误
“设备$CDNENCSTART 无效。 第32行
第三、我注意到、对于某些 IC 模型、有一些类型、例如"瞬态模型"、"稳态模型"等
我想知道这些模型之间有何区别? 尤其是我们进行仿真?
为什么只有"瞬态模型"可用于底层 UCC28730-Q1?
最后但同样重要的是、即使是这个社区也很难使用。
我多次提出问题并在这里发帖...
希望尽快得到您的答案。
或者、您也可以直接联系我至 yinwang@lucidmotors.com
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkai:

    TI 网站中的模型文件已加密。 因此、它不能在 TINA-TI 中导入。

    我们通常在网站上发布瞬态和平均 PSpice/TINA-TI 模型。 瞬态模型用于观察器件的时域响应。 平均模型表示频域响应或波特图。

    针对 UCC28730-Q1 开发了瞬态模型。 因此、TI 网站中仅存在瞬态模型。

    另外、请注意、由于 EULA 的原因、我们不会在 LTSpice 中提供支持。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mingkai:

    供参考、我会仔细检查您所在的公司、根据我们的数据库、您应该能够通过 TI 支持 www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support 申请未加密模型(使用 NDA)。 确保向下滚动到页面底部

    如果 TI 支持人员说您需要返回此 E2E 论坛,请告诉他们他们需要通过 TI 内部电子邮件直接联系我“Herman Theodorus”,以便我可以帮助澄清问题。 因此、基本而言、处理将通过 TI 客户支持来完成。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:根据您的回答、对于 UCC28730-Q1的模型、它实际上只有一个模型、并且在 TI 网站上提供、对吧? 这个模型不能在 TINA-TI (或 LTSPICE)中使用、那么我想知道人们如何使用这个模型呢? 由哪种软件提供?

    我转到 TI 网站和 webench.ti.com/.../ 下载 UCC28730-Q1的模型;实际上它们是相同的、无法导入到 TINA 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman:我想,即使我请求未加密模型,它是否适用于 UCC28730-Q1? 它是瞬态模型还是平均模型?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mingkai:

    进一步检查后:
    它将是未加密的 UCC28730 (或 UCC28730-Q1)模型。
    它将是瞬态模型
    它可与 OrCAD/PSpice 软件配合使用
    一般而言、未加密的 OrCAD/PSpice 模型网表将与 TINA-TI 兼容、即使它不是100%保证。 但您可以尝试一下... 它更好、什么也没有。

    Herman