This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TXS0108E:txs0108e 和 txb0108e 之间有何区别

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787511/webench-tools-txs0108e-what-are-the-difference-between-txs0108e-and-txb0108e

器件型号:TXS0108E

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

   txs0108e 和 txb0108e 之间的区别是什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、

    请参阅有关 TXS TXB 自动双向器件之间差异的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../719537
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ShreyasRao:

                                     感谢您的回复。 但根据我的设计、我有一些疑问。 在下面的电路中、我们的微处理器 GPIO 与 A1至 A8即1V8电平侧相连、相应的3V3器件与 B1至 B8即3V3电平侧相连。 当我们将微处理器 GPIO 设置为1V8水平的高低电平时、3V3水平侧也 会显示高低电平。 但是、当我们使微处理器侧的 GPIO、即示例 GPIO_96 (A2)为低电平(0V)并将 GPIO_96_3V3短接至3V3时。 当我们读取时、GPIO 未显示高电平(1)、仍然仅显示低电平(0)。

    由于它是双向的、因此必须要正确读取。 但它根本不读取。

                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、
    我不知道你要做什么。
    为什么将 A 侧短接至0V、将另一侧短接至3.3V? 它将消耗电流、GPIO 侧可能没有足够的驱动器来将线路保持在3.3V。
    如果两侧均保持悬空、则各自的 A/B 侧端口将分别为1.8和3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

                               假设 A1-A8与处理器相连,B1-B8悬空。 现在、如果我使处理器端 GPIO 作为输出(低电平(0)或高电平(1))、并将输入作为上拉或下拉方式提供给电压电平转换器、则处理器状态 GPIO 不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、

    我相信 OE 为高电平、无法启用器件。 由于 TXS 具有内部上拉电阻、因此 B1-B8悬空时也会上拉至 Vccb 电源状态。 A 端口也将被拉至相应的 Vcca 端口状态。
    在 B 侧具有下拉电阻时、A 侧也应跟随 B 端口。 这取决于使用的下拉电阻。 如果您使用弱(100K)下拉、则 B 侧不会被拉低、因为上拉电阻比这强。
    如果有1K 的强下拉电阻、那么它将覆盖内部上拉电阻。
    这是在单个器件上发生的、还是在所有或多个器件上观察到的?