This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:关于输出电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783051/tida-00120-regarding-output-current

器件型号:TIDA-00120

您好!

我想将 TIDA-00120参考设计用于我的48V 太阳能系统。 为此、我需要对此设计进行一些说明。

如果使用48V 系统、我可以为该设计应用的最大输入电压是多少?

2.本设计用于48V 电池充电的最大输出电流是多少?

3.将系统从24V 更新为48V 所需的确切更改是什么? MOSFET 或其他任何东西?

请在这方面帮助我

谢谢、此致

Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请有人提供上述答案  

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangadhar、


    您可以查看这两篇文章、了解有关扩展 TIDA-00120的更多信息。

    e2e.ti.com/.../2640529

    e2e.ti.com/.../603535

    谢谢、

    Jayanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    对于上述线程、我必须知道硬件变化。 感谢你的答复。

    请告诉我可以为48V 系统应用的最大输入电压是多少。

     此设计能否支持48V/10A 系统?

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangadhar、

    随着其他博文中所述的 MOSFET 变化、输入电压应为55-60V。 我没有测试数据来备份、但它取决于许多因素、因此您需要使用实际的硬件来验证这一点。

    此设计在10A 电流下的48V 输出非常合理。 只需确保 FET 具有适当的散热。

    此致、

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Bart