This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:48V 系统的问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120, CSD19531Q5A, CSD19532Q5B, CSD18502Q5B, CSD18532Q5B, TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783358/tida-00120-issues-for-48v-system

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件: CSD19531Q5ACSD19532Q5BCSD18502Q5BCSD18532Q5BTIDA-010042

大家好、

我将 TIDA-00120参考设计用于48V 系统。

我已将 CSD18532Q5B 替换为 CSD19531Q5A、将 CSD18502Q5B 替换为 CSD19532Q5B。  

使用太阳能电池板测试 MPPT (Voc = 86V、VM = 72V)时、我在电路板中遇到了问题。 MOSFET、MSP430、SM72295MA 烧坏了。 (蓄电池连接12V x 4)

然后、我使用另一个面板进行了测试、该面板的 VOC = 76V、VM = 64V、即使组件已烧坏。 这里有什么问题? (蓄电池连接12V x 4)

48V 系统的输入电压截止频率是多少?

我是否应该使用额定值更高的 MOSFET 来解决我的问题?

请任何人解决我的问题

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请帮助我解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    TIDA-00120有一种更新的设计-请查看 TIDA-010042。

    您还可以查看这两篇文章、了解有关扩展 TIDA-00120的更多信息。

    e2e.ti.com/.../2640529

    e2e.ti.com/.../603535


    谢谢、
    Jayanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    如这两个链接中所述、我修改了48V 系统的设计。 但是、我在连接太阳能电池板时面临着这些问题。 我可以施加的最大输入是多少?

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这个问题正在单独的主题中讨论、我将关闭这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 Bart

    您可以关闭这个。 感谢您对此的支持

    此致

    纳雷什