请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-03027
嗨、大家好、
我对制造 TIDA-03027板(USB-C 多端口适配器参考设计)设计感兴趣、可用于早期概念验证原型设计。 为此、我下载了 该链接中所示的提供的光绘文件。 尽管如此、在检查它们时、我发现 zip 文件中不存在内层(只有顶层和底层、而 ASC008A.GM12绘图文件中指示的 PCB 层叠建议使用8层电路板)。
以下是在单击 Gerber Files 时提供的 zip 文件中找到的内容:
这里是 Gerber 绘图文件 ASC008A.GM12中的电路板堆叠(概述了铜层):
您能否确认这些文件在发布的 zip 文件中缺失、如果是、我能否获得包含完整的 gerber 文件集的 zip 文件?
等待您的提示回复、
Luis Ubieda。