This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/WEBENCH-POWER-DESIGNER:原理图下载仅提供空 Zip 文件。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786975/webench-tools-webench-power-designer-schematic-download-only-provides-a-null-zip-file

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 WebBench 创建了电源设计、然后使用 Altium 的导出选项。

这为我提供了 PCB 和库信息、但不提供原理图。

我尝试返回并下载原理图、因为提供的任何一个选项、Altium、Mentor 等、每次下载都是一个1KB zip 文件、其中没有任何内容。

我已经加载了旧版本的仿真并下载了原理图、但它仍然不会生成 ".schdoc"文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是否可以使用公共 URL 选项共享您的设计? 我们可以研究这个问题。 请参阅下面的屏幕截图以供参考。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    我错过了您之前的回复、今天上午测试后、下载已成功。 因此、我不知道现在是否有一个时间问题已经解决了。

    无论通过哪种方式、我都非常感谢您花时间为我进行这方面的调查。

    此致、

    肖恩