This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD19505KTT:未加密 SPICE 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD19505KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784760/tina-spice-csd19505ktt-unencrypted-spice-model

器件型号:CSD19505KTT
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试将 CSD19505KTT 集成到已经建立的 LTSPICE 仿真中。 但是、大家都很可能知道、公开可用的加密模型不能与 LTSPICE 配合使用。 是否有任何方法可以保留未加密模型?

谢谢、

Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    对于此器件、您可以通过 TI 支持网站 www.ti.com/.../calltisupport.tsp 申请

    确保向下滚动到页面底部

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    这是我最初在 REQ0015386案例下所做的操作。 他们以这种方式给我发送了...

    Christof
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我对这个很抱歉。 这是我们知道的唯一过程。

    我们送您的方式最有可能是新员工。 考虑到这一点、您能否回复该 REQ0015386并告诉他/她该模型属于"TI 机密-选择性披露"类别、如果不清楚、他/她需要联系自己。 只需说出我的姓名 Herman Theodorus、然后让该人使用 TI 内部目录系统搜索我的信息(以获取我的电子邮件地址等)。

    道歉,
    赫尔曼·西奥多罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christof:

    我只是想跟你跟进这方面的情况。 是否有一位 TI 客户支持人员在这方面为您提供了帮助? 我们已经与客户支持部门进行了讨论、他们现在应该已经为您提供了帮助。 但我只想与您再次核实一下这个问题。


    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    客户支持人员在与您交谈后表示、CSD19505KTT 的未加密模型和 TinyTI 模型都无法提供给我。

    Christof
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、

    我现在有了未加密模型。 谢谢!