This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA3110D2:TINA-TI、输出不支持#39;t 启动

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783013/tina-spice-tpa3110d2-tina-ti-output-doesn-t-startup

器件型号:TPA3110D2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户尝试仿真 TPA3110D2、但扬声器的输出电压未启动。 此电路基于 d/s 中的图46

请问如何解决?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/D_2D00_class-Amp_5F00_TAP3110D2_5F00_20190314.TSC

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口您好、

    我们发现、该模型中的 PBTL 极性与数据表中的极性相反。 因此、在本例中、如果我们将 PBTL 连接到 GND、输出开始显示某个内容。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    这是山口的蛋奶冻。我使用了 Fig 的电路。 46数据表中有说明、虽然我在 TINA-TI 中有说明并确认它不起作用。 该电路将 PBTL 连接到 AVCC、并将 AVCC 设置为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提出问题已经有一个多星期了,但没有答案。 此 TINA 模型是否存在任何功能限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们现在正在研究这个问题。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5875778、

    供参考、我相信山口山口山已经向您通报了这方面的情况。 如果您有进一步的查询、请通过电子邮件通知山口-山口。

    此致、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herman 先生

    感谢您的确认。 电路配置解决了这个问题。

    如果还有问题、我将在山口的电子邮件中向您提问。 谢谢你。

    此致、user5875778