This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28700-Q1:有关输入电压范围限制的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30428, UCC28700, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783586/webench-tools-ucc28700-q1-question-about-vin-range-limitation

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP30428UCC28700

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望构建输入电压达到500V 的直流/直流转换器、但 Webench Designer 将输入电压限制为480V。

这种 Vin 范围限制的原因是什么?

根据配置为480V 的 Webench 的原理图、施加的外部器件(如 FET、二极管和用于缓冲器的电容)具有足够的裕量来支持500V 输入。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo San、您好!
    我们已向相关的资源人员提出了问题。 我们将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan、您好!

    我将了解我们可能拥有的适用于客户应用的参考设计。 但是、您能否在 Webench 设计团队中找到一位人员来回答客户的原始问题?

    此致、谢谢。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    Bhushan 正在寻找人来回答您最初关于 Webench 设计工具的问题。 有一个输入电压范围高于480V 的参考设计。

    参考设计1、PMP30428
    85V 至400V AC 至12V 和3.3V 输出。 使用 UCC28700的反激式转换器的输入电压为70V DC 至565V
    www.ti.com/.../PMP30428

    有一个与和 Excel 设计工具一起提供的 UCC28700应用手册。 您可以在设计中使用帮助。
    www.ti.com/.../slua653
    www.ti.com/.../sluc408

    请注意、这适用于和交流/直流转换器。 不过、交流/直流由桥式整流器处理。反激式设计是降压转换器。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo San、您好!
    我们正在努力将 UCC28700-Q1的 VinMax 更改为500V。 TI.com 应在4月的第一周前提供此更改。
    我们将继续为您提供最新信息。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan-San、

    非常感谢您的团队为此提供的持续、敬业的支持。

    我将等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuo-San、您好!
    我们已将 UCC28700和 UCC28700-Q1的 VinMax 更改为500V。 此更改现在也可在 TI.com 上获取。

    谢谢、此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan-San、
    非常感谢您的专业支持!