This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, TIDA-010042, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786815/tida-010042-tida-010042

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: UCC39002

大家好、

  使用 MSP430F5132、我想扩展 TI 的以下设计  

TI Designs:TIDA-010042
适用于12V 和24V 的 MPPT 充电控制器参考设计
太阳能电池板

要求:

1)可通过太阳能电池板和 SMPS (交流至直流)(12V-13.5V、7A-10A)为电池充电(最大限度地利用太阳能电池板)。

2)微控制器或其他方法应决定何时从太阳能电池板或 SMPS 或两者充电(最大限度地利用太阳能电池板)。

3)如果电源充足、则应通过太阳能电池板和电池提供负载、 否则应通过 SMPS 提供剩余的负载功率(最大限度地利用太阳能电池板)。

3) 3)用户不知道如何充电或共享负载功率、但当太阳能可用 时、应使用它(最大限度地利用太阳能电池板)。

请建议详细的设计以及原理图和源代码。

谢谢、此致、

Mithilesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mithilesh、
    感谢您的联系。
    那么、您基本上希望添加一个并联 SMPS 来为电池充电、并在必要时对负载进行补充?
    让我与我们的一些电源专家联系、了解实现这一目标的最佳方法、并返回给您。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mithilesh、
    深入挖掘后、您希望实现的目标实际上相对复杂。

    我可以想到的最简单的解决方案是使用微控制器制造状态机、该微控制器控制 OR-ing/热插拔以进行电源路径管理。

    TI 还生产了一个负载共享控制器、UCC39002。 我对使用该器件的犹豫是、TIDA-010042没有39002所需的检测路径、因此必须在设计中以及 SMPS 上添加该路径。

    如果您可以解决这一问题、请使用 TIDA-010042输出端的39002和 SMPS 输出端的39002为电池充电。 然后、您可以将负载与电池并联。

    不过、存在许多不同的状态和条件、没有简单的解决方案。

    您能否概述您认为系统可能处于的所有不同电源状态? 这可能有助于缩小可能的解决方案范围。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    感谢您的回复。 很快、我将发送系统可能处于的所有不同电源状态的概要。

    此致、

    Mithilesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    太阳能电池板电压上限= 25V

    12V 电池的典型电池阈值
    CC_TO_CV 限制= 14.2V
    浮动电压= 13.8V
    蓄电池切断= 10.2V
    蓄电池重新连接= 11.2V
    最大充电电流= 10.0A
    最小充电电流= 0A
    负载电流限制= 10A

    SMPS (12V)
    范围:13.5V - 11.2V
    负载电流限制= 7.0A

    此致、

    Mithilesh Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    太阳能电池板电压上限= 25V

    12V 电池的典型电池阈值
    CC_TO_CV 限制= 14.2V
    浮动电压= 13.8V
    蓄电池切断= 10.2V
    蓄电池重新连接= 11.2V
    最大充电电流= 10.0A
    最小充电电流= 0A
    负载电流限制= 10A

    SMPS (12V)
    范围:13.5V - 11.2V
    负载电流限制= 7.0A

    此致、

    Mithilesh Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mithilesh、

    感谢您提供您所想到的规格。

    但是,我所想的更多的是方框图方法,其中标明了不同的状态。 根据不同的条件、电力可能会流经系统中的各种路径、我认为我不能根据您之前的描述完全掌握这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    我很快将在方框图中发送详细信息。

    此致、

    Mithilesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Solar-Firmware.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mithilesh、

    根据您的规格和负载流、我认为实际上只有一种能够处理一切的好方法。 主要问题是活动控制的负载共享/平衡。 虽然 UCC39002可以在电源之间执行负载共享、但它主要用于平衡负载、而不是根据系统中的可用功率动态更改负载。

    您可以使用单个 C2000 DSP 来操作所有功率级。 与 TIDA-010042上使用的 MSP430相比、这是一个显著的进步、但由于单个处理器正在处理该操作、因此它可以让您在 CC 和 CV 模式下更轻松地平衡每个电源的输出。 有关使用 C2000的数字电源的更多信息、请查看以下资源:

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/solar-digital-power.html

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    https://training.ti.com/c2000-digital-power-training