This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LF356:在 OrCAD 捕获仿真中使用 LF356

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787905/tina-spice-lf356-use-of-lf356-in-orcad-capture-simulation

器件型号:LF356
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好,骗子

我想在我的仿真项目中将 LF356与 OrCAD 捕获软件配合使用、因此我从 TI.com 下载了 LF356库并生成了其库、如下链接所述:

electronics.stackexchange.com/.../how-to-import-pspice-model-into-orcad-capture

我将 LF356库添加到我的项目中。 之后、我看到的组件如下所示:

如您所见、该组件具有5个引脚、分别为1、2、99、50、28。 如果我们假设这5个引脚是运算放大器的主引脚(负输入、正输入、输出、负电源、正电源)、那么开关引脚是否对应于元件引脚? 也就是说、我不知道元件引脚的作用是什么。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohammed Adel、

    感谢您与我们联系。

    您可以在下面找到详细信息、其中是 TI.com 上提供的 LF356库的快照。 如有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
    在您的指导下、我的仿真尽可能地好!
    请回答一个问题:
    当我用记事本打开 LF356.MOD 文件时、我会看到您的快照内容、但它写在一行中、我应该排列数据以获得快照数据、并且我无法通过 OrCAD 看到您的快照数据、您是否建议我使用开关软件打开 LF356.MOD?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 Notepad++或 MS-Word 以排列方式查看内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran
    非常感谢您的导游。
    我的问题消失了!

    阿德尔