This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14030-Q1:请在 BOOT 引脚处添加电压探头

Guru**** 2591390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781814/webench-tools-lmr14030-q1-please-add-voltage-probe-at-boot-pin

器件型号:LMR14030-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请在 BOOT 引脚处添加电压探头。

您不能为用户提供将探头放置在所需位置的权限?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakash、

    目前、我们无法在电路中的任何点放置探针。 我们可以针对此器件(LMR14030-Q1)专门处理此请求、并将告知您是否可以完成此操作。 或者、您也可以在 PSPICE 中运行仿真并将探针放置在您喜欢的任何位置: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakash、

    我们将为此器件添加引导引脚探针。 此更新将在4月的第一周前反映生产版本。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    感谢您的耐心等待。 该更新将于下周在 TI.com 上提供。 一旦 TI.com 上提供、我们将更新您的信息。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakash、

    此更新现已在 TI.com 上提供。 如有任何疑问、请核实并告知我们。

    谢谢、此致、
    Harish