This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:导入 SPICE 模型失败

Guru**** 2591410 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787864/tina-spice-importing-spice-model-failure

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在论坛上看到了相关的 BF862员额,但这是在2013-14年。

NXP 现在在其网站中的模型有些不同:

请访问 :www.nxp.com/.../BF862.prm

*  BF862 SPICE 模型2007年3月 NXP 半导体
*  包络   SOT23
*  JBF862:1、漏极、 2、栅极、 3、源极
SUBCKT BF862 1 2 3.
 LD 1 4 L=1.1nH    
 LS 3 6 L=   1.25nH
 LG 2 5 L=0.78nH    
 RG 5 7 R=   0.535欧姆
 CDS 1 3 C=   0.0001pF
 CGS 2 3 C=   1.05pF
 CGD 1 2 C=   0.201pF
 CO 4 6 C=   0.35092pF
 Q1 4 7 6 JBF862
模型 JBF862 NJF (Beta=47.800E-3 Betatce=-.5 Rd=.8 Rs=7.5000 Lambd=37.300E-3 VTO=-.57093
+ Vtotc=-2.0000E-3 is=424.60E-12 isr=2.995p N=1 Nr=2 XTI=3 Alpha-1.0000E-3
+ VK=59.97 CGD=7.4002E-12 M=.6015 Pb=.5 FC=.5 CGS=8.2890E-12 Kf=87.5E-18
+ AF=1)
结束 BF862

对于必须对文件内容进行哪些修改、有几处参考、以便将其导入到 TINA 中。

试图在"SUBCKT"字符串之前删除点、但运气不好。

我还可以做些什么来成功地将该文件导入已更改的 TINA 以获取有效的 TSM 模型文件吗?

此致

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    感谢您与我们联系。

    仅删除下面突出显示的部分、以便在 TINA-TI 中成功导入文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imran、感谢您的消息、

    我按照您的建议擦除了"L="、"R="和"C="字符串。

    擦除字符串后、您建议 SPICE 模型文件中的文本如下所示:

    * BF862 SPICE 模型2007年3月 NXP 半导体

    * 包络  SOT23

    * JBF862:1、漏极、 2、栅极、 3、源极

    SUBCKT BF862 1 2 3.

     LD 1 4 1.1nH

     LS 3 6 1.25nH

     LG 2 5 0.78nH

     RG 5 7 0.535欧姆

     CD 1 3 0.0001pF

     CGS 2 3 1.05pF

     CGD 1 2 0.201pF

     CO 4 6  0.35092pF

     Q1 4 7 6 JBF862

    模型 JBF862 NJF (Beta=47.800E-3 Betatce=-.5 Rd=.8 Rs=7.5000 Lambd=37.300E-3 VTO=-.57093

    + Vtotc=-2.0000E-3 is=424.60E-12 isr=2.995p N=1 Nr=2 XTI=3 Alpha-1.0000E-3

    + VK=59.97 CGD=7.4002E-12 M=.6015 Pb=.5 FC=.5 CGS=8.2890E-12 Kf=87.5E-18

    + AF=1)

    结束 BF862

    我将该文件从任何文件重命名为.lib 文件、并使用"新建宏向导"菜单将其导入。 它运行顺利、没有任何错误消息。

    然后、我 在 TINA 中尝试了该模型、我得到了以下结果:

    您可以看到、仿真看起来不是很好。 这两个电流应该完全相同、但实际上不同。

    如果您建议解决问题、我将不胜感激。

    此致

    Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manos、您好!

    请分享 TSC 文件以查看问题。
    此外、通过以上消息、您似乎会在相同设置和测试台下获得两种不同的仿真结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    以下是 TSM 文件:

    e2e.ti.com/.../1778.BF862.TSM

    此致

    Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BF862.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    感谢您分享该模型。

    BF862看起来是使用 BJT (Q)而不是 JFET (J)。  进行以下更改(快照)后 、漏极和源极电流相同。

    谢谢、

    手动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manoj 的帮助。 我在 TINA TI 中尝试了一些东西、该模型似乎可以正常工作。

    此致

    Manos