This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:线条透明度设置-数字与#39相反;透明度#39;

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787006/webench-tools-line-transparency-setting---the-numbers-are-the-inverse-of-transparency

主题中讨论的其他器件:TPS62740TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在线宽、颜色、透明度的设置中、"透明度"编号实际上是线"密度"、即透明度的倒数... 如果我将透明度设置为80%、我希望该行大部分是透明的、或者?  但是、它的工作原理与之相反、其中20%的"透明度"可提供20%的密度。

也许是个好选择,但只是想变得更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您能否帮助提供有关此方面的更多详细信息? 它是在工具的闪存版本还是 html 版本中? 您要在工具中的哪个部分更改这些设置? 屏幕截图非常有用。 根据您的描述、我们似乎需要将比例或描述更改为不透明度。

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod,你是正确的,只是将术语更改为“不透明度”,这就是完成这里的工作所需的所有条件:-)

    屏幕截图函数不会捕获鼠标指针、因此我将在以下两个屏幕中"假"鼠标指针:

    此处的"透明度"设置为20%

    "透明度"设置为100%

     

     

    正如您所建议的,“不透明度”是正确的术语:-)

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、
    感谢您分享详细信息。 这已向相关团队报告。 一旦 TI.com 上提供、我们将更新您的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Bhushan 和团队

    我在 Embedded World 展会或 Electronica 遇到了"Webench 的主要人物"、他的工作非常出色、总的来说、非常乐于助人。

    现在、如果只有... ;-)

    我正在进行一些测试、以便能够对导通进行排序、例如将 Vin 设置为标称电压、然后将 Enable 置为有效、如果 DUT (如 TPS82740/TPS62740)在仿真中进行电压更改和/或更改负载控制线... 一般而言、我想、添加控制线路状态排序功能...

    只是问了;-)

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您对控制线状态定序的输入。 此功能目前不存在、我们可以将其用于工具的未来升级。 但是、您今天可以使用 TINA-TI 或 PSPICE 模型来实现这一目的、该模型具有一组 PWL 源和一些逻辑块。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这有点棘手,即使在 TINA-TI 中也是如此,但可以...但我的 Mac 上没有 TINA-TI,就在家里;-)