This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:在&#39中更改直流/直流参数时,仿真原理图值不会改变;Topline 和#39;

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787117/webench-tools-simulation-schematic-values-do-not-change-when-the-dc-dc-parameters-are-changed-in-the-top-line

主题中讨论的其他器件:TPS62740

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当处于"仿真"帧中时:当使用顶行中的"更改"菜单项更改 DC/DC 的 Vout 时、电阻器值不会在仿真窗口中显示的原理图上更新、此原理图上显示的 Vin 参数也不会更新...

那么、这里是3.3V、309k Rfbt

现在、已更改为2V 输出电压、如上行所示、但 Rfbt 仍显示309k

而且、Vin 值似乎没有正确变化、或者...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    您正是这样。 我们目前仅在定制屏幕中显示更新的原理图。 因此、您所做的任何更改(自定义)都将反映在自定义视图原理图上。 仿真屏幕原理图不会在更改时自动更新、但是、如果您返回自定义并进入仿真视图、则原理图应反映更改。 我会将您的意见反馈给我们的团队、看看我们是否可以在工具中更清楚地说明这一点。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amod、因为它令人困惑、并且在记录仿真结果时可能是一个真正的问题、即最上面一行所示的设计信息与仿真中的实际原理图不匹配...  顺便说一下、TPS62740 VSELx 线路未显示与 GND/Vdd 的正确连接以匹配设计中选择的电压也有点"有趣"。

    所有这些都是为了获得尽可能最干净的结果;-)

    感谢大家(从"大家"的非性别观点来看)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈 Barry。 非常感谢。 在 TPS62740问题上、您能否提供有关设计输入的更多详细信息、或者只需使用公共链接共享设计? 在您提供一些详细信息后、我可以为其打开一个新的 e2e 帖子。

    此致、
    模块