请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMV301工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
客户评估 LMV301 、客户希望通过 以下链接使用 TINA 仿真 LMV301电路。
txn.box.com/.../gx6l69fqu2jgl13asz416ngzoktzz5li
您是否会帮助构建 TINA 原理图并让我们知道如何将1KHz 和1MHz 信号发送到输入端并获取输出波形?
如何在 TINA 中找到 LMV301组件?
这是 TINA 原理图。 节点9上存在错误"不规则电路"。
您能否就如何解决问题提供意见?
感谢你的帮助。
BR、
SHH