This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR16020:无法打印电气仿真报告

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786952/webench-tools-lmr16020-unable-to-print-electrical-simulation-report

器件型号:LMR16020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我无法打印直流/直流降压转换器设计的电气仿真报告。 当我尝试打开报告时、我只会看到一个空白的浏览器页面。

但是、我可以打印基本设计报告。

我尝试使用不同的浏览器、但运气不好。

此致、

Rasmus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rasmus、

    是否可以使用公共 URL 选项共享您的设计? 我们可以研究这个问题。 请参阅下面的屏幕截图以供参考。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

     

    此致、

    Rasmus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramus:

    感谢您分享设计。 但我们无法重现错误。 您能否按照以下步骤打印报告? 请告诉我这是否有帮助。

    1.首先运行报告中所需的所有仿真。 (例如启动、稳定)

    2.然后单击导出并打印报告。 请查看下图以供参考。

    我已为您的设计打印了报告并附在下面。 电气仿真报告从第8页开始。   

    e2e.ti.com/.../WBDesign6020.pdf

    谢谢、此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。
    我使用的是旧的 Webench 设计器、其中仍然出现错误。 但是、当我切换到新的 Webench Designer 时、我能够打印仿真报告。

    此致、
    Rasmus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有最后一个问题。

    我看到、在新的 Webench 设计器中、仿真报告包含在设计报告中。
    但是、我只需要一些仿真报告。 如何选择要在报告中包括哪些仿真?

    此致、
    Rasmus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rasmus、
    目前、我们不支持在报告中选择哪个仿真。 但是、假设我们只需要在报告中生成稳态仿真结果、我们只能运行稳态仿真并打印报告。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Bhushan