This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01480:适用于 Xilinx Zynq Ultrascae+ FPGA - XZU7EV 的电源参考设计

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01480, TPS54318, TPS54424, BOOSTXL-TPS650861, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786701/tida-01480-power-reference-design-for-xilinx-zynq-ultrascae-fpga---xzu7ev

器件型号:TIDA-01480
主题中讨论的其他器件:TPS650864TPS54318TPS54424BOOSTXL-TPS650861TPS650861

团队、  

我似乎无法找到 适用于 Xilinx Zynq Ultrascae+ FPGA - XZU7EV 的电源参考设计。  


我们有一个吗?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    此参考设计使用适用于 ZU3EG 的 TPS650864 PMIC:zedboard.org/.../ultra96

    如数据表中所述、同一 PMIC 适用于 ZU7EV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、感谢您的快速回答。 客户反馈:
    我怀疑3A 的 VCCINT 对于用于 FVC1156或更高版本的 XZU7EV 而言足够好。
    此外、该设计缺少需要另一个2.5A 电流的 VCCINT_VCU。
    有什么想法?
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    正确、在最初发布 ZU+系列之后、Xilinx 将 VCCINT_VCU 分离出来。

    TIDA-01480设计在方框图中添加了注释、但 Avnet 的 Ultra96板装有 ZU3EG、因此无需 VCCINT_VCU 电源轨。

    由于 FPGA 的灵活性、所有 Xilinx 设计的复杂性都要高一点。

    我建议使用 TPS6508641器件型号并添加单个 TPS54318 (3A)或 TPS54424 (4A)、以便为 VCCINT_VCU 生成0.9V 电压。 这是最简单的选择、仍然允许您重新使用参考设计。

    如果您可以通过不同的方式映射 TPS650861的功率以使您的设计完全匹配、则可以使用 BOOSTXL-TPS650861为用户定义的新 OTP 器件型号编程原型样片。 这可能无需分立式直流/直流、但会更复杂一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。