This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:更改 OpenCV 摄像头的分辨率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782329/tida-00254-changing-resolution-of-opencv-camera

器件型号:TIDA-00254

您好!

因为我没有此应用所需的 Point Grey Fly 摄像头。 我决定将我的工业摄像机用作 OpenCV 摄像机。 但分辨率固定为640x480,这是一个问题。  

 是否可以提高此解决方案或 以前任何其他用户针对此问题实施的变通办法?

非常感谢  

此致、  

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    OpenCV 摄像头的分辨率是多少。 我相信您需要使用 OpenCV 在 SDK 本身之外配置您的摄像头分辨率。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    我的摄像机分辨率为2048x 1536、但我打算在1920x1080中使用它。
    如果采用您建议的方法,我应该如何处理?

    此致、
    Nikhil Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hikhil、

    我认为您需要在修改 OpenCV 摄像头设置代码后重新编译代码。 我建议查看 src/camer/OpenCV_cam/opencvcam.cpp 文件。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我找到了一些定义参数的实例,我是否只需对所需的尺寸进行硬编码?  

    此外、是否有任何文档或步骤可将文件重新编译到 exe 中?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    这听起来可能是一种正确的方法。 或者、您可以确定该常量的定义位置并将其设置为适当的值。 遗憾的是、这将留给用户来配置适当的摄像头。

    有关 SDK 编译的指南、请访问 www.ti.com/.../dlpu042.pdf

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 pdf 中提供的说明进行编译,但也遇到了手册中显示的错误。 但无法通过更改 OpenCV 的目录来解决该错误。


    此致、

    Nikhil Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您能否确认您看到了哪种错误? 如果您能够上传屏幕截图、可能会有所帮助。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    如果您仍需要帮助、请告知我上述问题。 同时、我将把这个线程标记为已解决。

    谢谢、
    Kyle