This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010021:查找器件型号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786587/tida-010021-looking-for-a-part-number

器件型号:TIDA-010021

您好!

我正在寻找围绕 TIDA-010021传感器板上的光电二极管的金属环的器件型号。 我无法在 BOM 上找到它、并且没有看到它的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:
    此环是定制部件、客户可以选择可焊接到 PCB 上的任何导电材料环。 建议的尺寸为:外径:7mm、厚度:0.5mm、高度:6mm。
    谢谢