This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61196:仿真模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786393/tina-spice-tps61196-simulation-model

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我在 E2E 上发现了类似的 TPS61196问题。 不过,我想再次提出。

您是否计划生成仿真模型(用于 TINA 或 PSPICE)?

我们知道有一些类似的器件可以替代、但我们的客户要求我们提供 TPS61196的仿真模型。

可能需要一些时间、但有可能吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K:
    由于这是一个旧器件、我们没有计划为此器件构建仿真模型。
    此致
    肖恩