This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:具有定制组件值的 TPS43060 webench 仿真

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786292/webench-tools-webench-power-designer-tps43060-webench-simulation-with-custom-component-value

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS43060

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

 

我们的客户正在其产品设计中使用 TPS43060,应用是10.5V~28V 输入至40V 输出,负载电流3.5A。 客户已在2018年8月完成 webench 仿真(随附设计文件)、仿真电源效率为~95%。 测得的实际功效为~93%。 客户希望使用设计中使用的实际 MOSFET 和电感器值(随附的两个组件的数据表)进行更精确的电源效率仿真。 下面是 webench 仿真文件的链接。 客户无法更改 M1、M2和 L1组件值。 请建议我们如何将组件值更改为自定义值 ?

 

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=210471::power::Su_Leh_Tung@tecsg.com.sg

 e2e.ti.com/.../Advanced-Power-Electronics-AP9974GH-60V-74A-10.5mOhm.pdfe2e.ti.com/.../Coilcraft-XAL1510_2D00_103MED--Shielded-Power-Inductors.pdf

 

我无法打开 webench 设计链接、因为我不是链接的接收者。 我 已经尝试 了具有10.5V-min、28V-max、40Vout、负载电流3.5A 等相同要求的仿真、但在  将 Iout 降低到2A 之前无法继续。 Webench 显示消息–当前数据库中找不到 M1和 M2、并且继续使用理想参数、也无法将 M1和 M2都更改为其他值。 请告知我是否有其他方法可以更改该值 ?

 

感谢您关注本次调查。 期待您的反馈。

 

注-我已经与与与客户共享 webench 设计的 SK_loo 进行了核对。 他无法与我共享 webench 设计文件。 他也无法更改 M1和 M2值。

 

 

 

发件人:WEBENCH 团队[mailto:webench@ti.com
发送时间:2018年7月27日星期五上午10:11
至:Leh Tung su (TSE TSE)
<Su_Leh_Tung@tecsg.com.sg
主题:
sk_loo@ti.com 上的 TPS43060设计共享

 

德州仪器 WEBENCHRegistered设计器



你好,李东

德州仪器(TI)的 Sai Loo Kee 使用德州仪器 WEBENCHRegistered设计器为您创建了 TPS43060设计 TPS43060RTER 10.5V-28.0V 至40.0V @ 3.5A

此设计注意事项:您好、Leh TungI 重做仿真、相位裕度大约为41、可从原始值5.49K 到7.5K 对 Rcomp 进行脱脂、将相位裕度增加到51度左右。因此您可以使用5.49K 到7.5K 之间的任何 Rcomp 值。

单击下面的按钮以访问此设计。



或者、您也可以访问以下链接来访问您的设计:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=210471::power::Su_Leh_Tung@tecsg.com.sg

接受设计后、您将能够:
-访问所有设计信息、包括原理图、仿真图和设计 BOM
-进行您自己的更改
-使用 WEBENCHRegistered设计器中 MyDesigns 页面上的“共享”设计操作,与其他人共享您的设计

您可以使用德州仪器 WEBENCHRegistered设计器:
-在数分钟内创建完全优化的电路
-打印详细的设计报告、包括规格、物料清单、原理图和仿真
-订购部件和演示板

我们期待着在未来的设计中为您提供帮助。


此致、
WEBENCH 团队的一员

如果您认为此电子邮件是误发给您的、请在 WEBENCH E2E 论坛提交反馈

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    这是目前工具中的一个限制、因此没有简单的方法来解决它。 目前、除非备选器件列表中提供了一组特定的 FET 或电感器、否则无法强制使用该 FET 或电感器。 对于理想 FET、没有其他符合要求的 FET、因此不提供替代器件列表。 很抱歉给您带来不便。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回复和支持。

    此致、

    Don