This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我无法使用 CCS Cloud 和 GUI Composer。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784463/i-can-not-use-ccs-cloud-and-gui-composer

您好!

我无法使用 CCS Cloud 和 GUI Composer。

CCS Cloud 将不会在下一状态继续。


当我打开 GUI Composer 时、在搜索"我的项目"后、项目"打开一个项目"消失。
(这与未创建 GUI Composer 工程时的情况相同。 我创建六个或更多 GUI Composer 项目。)
之后、即使您单击"create a new project"、也不会继续。

是否有办法解决这个问题?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:
    您使用的是什么 Web 浏览器(请同时提供完整版本号)? 以及在哪种主机操作系统上? 您是否尝试清除浏览器缓存?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我已清除浏览器缓存、但无法登录。
    我要求一位同事使用此 PC 使用他的 ID 和密码登录。
    他可以登录到他的空间。
    我的云空间可能会损坏。
    我想拯救一个 GUI Composer 项目、但这是可能的吗?


    操作系统
    Windows 10

    浏览器
    镀铬

    Firefox
    ->不兼容? 几周前我可以做到这一点。

    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们目前正在调查并寻找是否可以恢复您的工作区。 我们会随时向您发布我们的进度。

    感谢您的耐心等待
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DA、
    是否可以尝试再次登录?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够登录。
    谢谢你。

    我有请求。
    GUI Composer 允许用户指定和导出所有或多个项目。

    此致、
    da