This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01553:用于评估 LM25122

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785651/tida-01553-for-evaluating-lm25122

器件型号:TIDA-01553

您好!

我正在寻找 LM25122的评估平台、是否有与 TIDA-01553类似的电路板可供购买?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alberto。  我会将此特定问题分配给我们汽车信息娱乐系统/仪表组团队的 Daniel、以便就有问题或类似问题的电路板的可用性给出明确的答案。  我们参考设计的策略是、我们通常不会让电路板可供购买、我们的目的是为客户提供所需的设计文件、原理图、BOM 和测试数据、以便他们能够根据自己的特定子系统需求自行开发解决方案。  我们 可能已经 开发/测试了少量硬件板  、我们可能会在非常有限的基础上为客户提供样片。   

    请给 Daniel /团队1-2个工作日来回复您的问题。  

    此致、

    John Fullilove

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John!
    我将等待 Daniel 的回复。
    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您是否需要用于 LM25122独立评估的电路板、或用于 TIDA-01553的其他功能(例如冷启动支持)的电路板?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这用于独立评估、我将使用 LM5122EVM-1PH 并替代 IC。

    谢谢、此致、

    Alberto