This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA-TI 中的 EXP 输入源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783959/tina-spice-exp-input-source-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用标准 SPICE 输入源类型生成指数上升  

EXP({v1}{v2}{trise_delay}{to_rise }{tfall delay}{tfra_fall ))) 

但 TINA 似乎每次都抱怨浮点除零误差。 无论我如何定义该语句。

有什么帮助?

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    我们会将您的请求转发给相应的团队。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    您能否上传包含此 EXP 功能的 TINA 测试台?

    谢谢、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然…

    e2e.ti.com/.../EXP_5F00_INPUT_5F00_SOURCE.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    请安装 TI 网站(http://www.ti.com/tool/TINA-TI)上的 TINA-TI 仿真器的最新版本(v9.3.200.277 SF-TI)。

    它可以很好地进行仿真。 下面是仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    我更新了、但仍然不起作用。 它仍然会产生相同的浮点误差。

    嗯。

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    我尝试过它、结果与 Arpan 的工作方式相同。 您可以转到您的 TINA 软件、转到"Help"->"About "、然后快照弹出的 GUI 图片、以便我们可以检查版本、这样做吗?


    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    在9.3.150.328 SF-TI 之后发布了 TINA-TI 的更新版本。 最新版本为9.3.200.277 SF-TI。 您可以从 http://www.ti.com/tool/TINA-TI 下载最新版本的 TINA-TI。  

      

    打开 上述链接后、请单击"Download"。 然后按照说明完成下载过程。  

    在您的系统中下载最新版本后、请卸载以前的版本并安装最新版本。 现在、如果您使用最新的 TINA-TI 来模拟您的.tsc、它肯定会运行。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    抱歉让您跳过吊篮。 我的结尾处还有几个额外的层、嗯、这让我感到很失望。 实际上、我在 Ubuntu 上的葡萄酒下运行 TINA。 事实上、我已经按照您最初的要求更新了 TINA 版本、但我没有意识到更新程序运行后、它实际上没有更新二进制文件。 因此、我被迫安装最新 TINA 版本的第二个实例。 这确实可以安装并帮助解决问题。 它不再抛出浮点错误、而是挂起!

    因此、我有一个相当痛苦的修复、它确实起作用了。 我被迫在全64位模式下运行葡萄酒、这需要下载我已安装的最新稳定版本葡萄酒。 然后在最新版本中重新安装 TINA、然后使用64位版本的葡萄酒运行 TINA。

    您好、Presto、成功。 它现在按预期绘制、无浮点误差。

    感谢您的耐心等待。

    Aidan