This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070均值和瞬态模型相同、如何在仿真中使用 IRIPB、IRIPA、F_KHz 引脚?

Guru**** 2591030 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785772/tina-spice-ucc28070-ucc28070-average-and-transient-models-are-same-how-to-use-the-iripb-iripa-f_khz-pins-in-simulation

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在 UCC28070的 SPICE 模型中有问题。 在 UCC28070的相似线程中、这意味着三个引脚 viz。IRIPB、IRIPA、F_kHz 被清零。  

我想知道如何使用它们? 我们不能将引脚保持断开状态。  

请清除该引脚的用途? 或者如何在仿真时使用该引脚(同时考虑模型平均值和瞬态)?

均值模型有三个引脚、但瞬态模型也有与均值模型相同的引脚、这两个模型没有变化。 请澄清一下?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    IRIPA、IRIPB、F_kHz 是添加到 UCC28070平均值模型的附加引脚。 f_kHz 引脚生成开关频率值。 该值作为 BOOST_AVG 模块的输入进行一些内部计算。 BOOST_AVG 模块包含升压输出级的平均模型实现。  BOOST_AVG 模块通过 IRIPX 引脚生成峰间电感器电流纹波值。

    UCC28070 PSpice 瞬态模型源自均值模型。 因此、这些额外的引脚也出现在瞬态模型中。  

    对于我们的仿真、我们不能将引脚保持未连接状态、因为这些引脚会生成环路正常工作所需的一些信息。 因此、我会请求您始终将 UCC28070的 F_kHz 引脚连接到 BOOST_AVG 模块的 K_kHz 引脚。 IRIPA/IRIPB 也需要相同的连接。 我希望这能消除你的疑虑。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Arpan 的讲解。 我的疑虑已被消除。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对设计进行了仿真、但无法获得所需的结果。 请检查并查看设计。

    规格:2.4KW  

    感谢 youe2e.ti.com/.../avg_5F00_boost.rar