This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00489:最大输入电压和3.6V 锂电池的使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785797/tida-00489-maximum-input-voltage-and-use-of-3-6v-lithium-batteries

器件型号:TIDA-00489

TIDA-00489的最大输入电压是多少?

为了在更高的电流消耗下延长使用寿命、我想更换带有常规 AA 电池座的纽扣电池座、并使用3.6V 锂电池(Saft LS14500型)为器件供电。

这是否可能在不随时间损坏器件的情况下实现?

如果是、对器件还有什么其他影响? 与3V 纽扣电池电源相比、电流支持更高?

最诚挚的问候和感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00489的最大电压为3.8V、由微控制器确定。  为该设计提供3.6V 电压不应是您提到的稍高的电源电流之外的问题。  设计指南的表3将指示您可以预期的电源电流增加量。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、完美的、感谢快速响应!