This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM358:关于仿真结果

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM358, LMH6644, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785474/tina-spice-lm358-about-simulation-result

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMH6644

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我通过 TINA 作为附加文件运行 LM358仿真。

最终输出电压小于100mV。

在实际电路中、输出电压约为1.1V。

我想知道为什么会出现这种差异。

请访问和 reply.e2e.ti.com/.../LMH6644.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我将把这篇文章转到特定于产品的小组、以便为您提供进一步的帮助。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能帮助我了解什么是电路应用吗? 我尝试在 TINA 中将 LM358替换为理想放大器、输出变为-8V、这表明运算放大器模型可能会达到其负电源轨。

    如果您能够对所需的操作和输入信号幅度/频率提供一些清晰的说明、这将会很有帮助。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    这是一个通过改变 VG1的占空比来调整两级放大器输出电平的电路。
    输出电压仅由正电压控制。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我建议使用 LM358产品页面上提供的较新 LM358型号。 TI-Tina 中内置的版本较旧。 这个模型更接近、显示了一个645mV 的输出、这在我看来是正确的。 请参阅 LM358数据表中的图9。 当灌电流仅为几微安时、LM358只能输出100mV。

    切换新的 LM358LV 可解决此问题。 否则、移除 R17并增大 R7以减小所需的 LM358灌电流。  

    e2e.ti.com/.../LM358newer-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    使用 LM358LV 模型时、输出为46mV。

    e2e.ti.com/.../LM358LV-model.TSC