This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:数据包监听器中的6LoWPAN 数据包2.

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785115/tida-010024-6lowpan-packets-in-packet-sniffer-2

器件型号:TIDA-010024
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好!

我使用的是 CC1352R 和 SDK 2.30.00.45。 我尝试按照指南中的建议使用数据包监听器2 -

   

(第19页、部分- 3.1.2.2.3.2监听器设置)

我用它来分解6LoWPAN 数据包。 虽然我的观察结果与用户指南中提供的屏幕截图一致、但我希望看到 更多的分立式6LoWPAN 数据包。

有人能帮我知道哪里出错了,我需要做些什么改变吗?

下面是我观察到的 Wireshark 屏幕截图、以供参考。


谢谢、此致、

耶什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    请参阅下面具有相同问题的另一个主题、以找到一些线索。
    e2e.ti.com/.../2591463


    此致、
    Wonsoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wonsoo Kim、

    感谢您的快速响应。

    我提到了该线程(您提到的链接)、并询问了与该线程本身相关的问题。
    (e2e.ti.com/.../702264)

    我在这条线中看到,是一个个人(Pravesh Maurya)得出结论,并使用了他自己的部门守则。
    我想知道 TI 是否可以为6LoWPAN 屏区提供任何帮助、TI 是否知道或编写了任何屏区?

    如果没有,是否有任何6LoWPAN 可供使用的扇区?

    谢谢、
    耶什。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、  

    对于数据包监听器的支持级别、您可以通过发布相关问题的主题获得更好的答案。 谢谢。   

    此致、

    Wonsoo