This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:是否可以在 Raspberry PI 上运行 Uniflash 工具?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786092/linux-is-there-a-possibility-to-run-the-uniflash-tool-on-a-raspberry-pi

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

尊敬的先生

我想使用 Raspberry PI 从 TI 闪存微控制器。
因为看来、Uniflash 的 Linux 版本基于 x86体系结构、无法安装在 raspi 上。

是否有任何方法可以让 Uniflash 在我的 Raspberry PI 上运行、或者您是否可以编译 Uniflash 的 ARM 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可以、Uniflash 是主机 PC 工具。 它不能在嵌入式系统上运行。 除此之外、Raspberry Pi 是使用非 TI 处理器的第三方板、因此 TI 不支持。