This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP87524P-Q1:LP87524P-Q1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785502/tina-spice-lp87524p-q1-lp87524p-q1

器件型号:LP87524P-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIAWR1243

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

在 TI 网站中、我搜索了 LP87534 IC 的 Spice 模型、但没有可用的 SPICE 模型或 TINA 宏模型。

你们是否有机会帮助我提供 SPICE / TINA 宏模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sutej、

    我们将评估您的查询。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sutej、

    LP87524B 有一个 PSpice 和 Simplis 模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    请告诉我这是否满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick。

    感谢您共享 PSpice 文件的信息、我如何将其导入 TINA?
    是否有适用于 LP87524的 Webench 设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutej、

    由于模型已加密、您必须使用 Cadence 工具才能使用模型。 遗憾的是、LP87524没有可用的 webench 设计。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tomi。

    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tomi。

    LP87524P 是我们使用的器件型号、输出电压用于为 AWR1243供电。
    所需的电源是
    - 1V
    - 1.2V
    -1.8V。

    因此、适合我们应用的器件型号是 LP87524P。

    在继续采购 IC 和测试硬件之前、我们如何确保此器件#的功能?

    是否有适用于所需器件型号的仿真工具或仿真文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sutej、

    上面为 LP87524B 链接的 SIMPLIS 模型和 PSPICE 模型对于 LP87524P 有效、您只需设置输出电压以匹配用例即可。 默认输出电压中仅存在 LP87524B 和 LP87524P 之间的差异。 在模型中对输出电压进行参数化、并且对其进行的更改非常简单。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。

    非常感谢。