This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01040:TIDA-01040动态测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785379/tida-01040-tida-01040-dynamic-test

器件型号:TIDA-01040

最大值是多少  TIDA-01040 CC 正弦 模式?的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的测试仪设计频率高达3kHz。 限制来自所附演示文稿中所述的 CC 误差放大器反馈环路响应。 系统的速度可能会稍微提高一点 bye2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01040_5F00_CC_5F00_sinusoid_5F00_test.pptx 、从而优化反馈环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我明白了!