This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:直流/直流48V-400V 降压模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784684/tida-00951-dc-dc-48v-400v-buck-mode

器件型号:TIDA-00951

嗨,

在 TIDA-00951的规格中,电池充电/降压模式的最大电流为16A。
但在效率图中,它达到2000W, 在60V 时约为32A。

规格中是否存在某种故障、或者电路板额定 功率仅为1kW 充电和2kw 放电。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stef、

    此设计在充电模式下的速率仅为1KW、因为通常充电功率低于放电功率。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    降压转换器的效率图是否在1000W 和2000W 之间的理论值?

    此致、
    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stef、

    请使用下面的图表。 这是降压模式的效率结果。 设计指南中的图形未显示降压模式的正确效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ramkumar、

    感谢您的回答。
    您是否知道电路板上是否可以使用更高的电流充电、或者这是否是电路板的限制。

    此致、

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stef、

    可以从电路板获得更高的充电电流。 我们没有在电路板上尝试它、因为系统中不需要更高的充电电流。 在运行移相全桥代码时、电路可以处理与放电方向相同的功率。

    此致、

    Salil