This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:CCS/TIDA-00961 CCS/PMP20873

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785402/ccs-tida-00961-ccs-tida-00961-ccs-pmp20873

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 温柔的工程师、我是研究生 。 如今、我正在进行基于 UCD3138RAH 的无桥 PFC 转换器设计。

在 TI 网站上、我查看 了 TIDA-00961 和 PMP20873应用手册和设计文件。  提到 有可用的固件源代码。 但从 TIDA-00961 和 PMP20873设计页面中、我只能找到 PCB、  原理图、测试文件等、 只有控制源代码在设计页面上看起来没有发布。

那么、我可以申请  获取 TIDA-00961 和 PMP20873的固件源代码副本吗?   Hrishkesh Nene 先生或 Salil Chellappan 先生能帮我吗?  

我的电子邮件地址是 yx012006@163.com、也是我的帐户注册电子邮件。

非常感谢您为帮助我所带来的麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您关注 TIDA-00961。
    我会将其转发给设计人员、以回答您的问题。


    BR
    Cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDA-00961和其他数字电源设计的软件作为 DigitalPower 软件开发套件的一部分提供、可从 www.ti.com/.../c2000ware-digitalpower-sdk 下载

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Salil