请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、TI 温柔的工程师、我是研究生 。 如今、我正在进行基于 UCD3138RAH 的无桥 PFC 转换器设计。
在 TI 网站上、我查看 了 TIDA-00961 和 PMP20873应用手册和设计文件。 提到 有可用的固件源代码。 但从 TIDA-00961 和 PMP20873设计页面中、我只能找到 PCB、 原理图、测试文件等、 只有控制源代码在设计页面上看起来没有发布。
那么、我可以申请 获取 TIDA-00961 和 PMP20873的固件源代码副本吗? Hrishkesh Nene 先生或 Salil Chellappan 先生能帮我吗?
我的电子邮件地址是 yx012006@163.com、也是我的帐户注册电子邮件。
非常感谢您为帮助我所带来的麻烦。