This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ14203:LMZ14203 TINA-TI 收敛问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ14203EXT, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785706/tina-spice-lmz14203-lmz14203-tina-ti-convergence-problem

器件型号:LMZ14203
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

     我下载 了用于  TINA-TI 仿真的 LMZ14203EXT 未加密 PSpice 瞬态模型,并得到收敛错误。 为什么我会遇到收敛错误? 感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../LMZ14203_5F00_Sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通过浪潮来研究该问题、并进行了以下更改以使其正常工作。

    1.已正确调整分析参数。

    2.提供了一个步进输入电压(0V -->28V)而不是直流电压。

    3.向输出和 SS 电容器添加了 IC=0。

    PFA 更新的测试原理图 e2e.ti.com/.../1184.LMZ14203_5F00_Sim.TSC

    下面是仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta