This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74HC74A:SN74HC74A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784667/tina-spice-sn74hc74a-sn74hc74a

器件型号:SN74HC74A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

以上部分仅供参考。  

我正在对数字电路进行计时分析。 为此、我需要对电路进行仿真。 附件如下。

e2e.ti.com/.../Timing-Analysis-.pdf

 TINA SPICE 仿真器是否 允许我模拟数字逻辑门电路以进行计时分析?

PL 指南如何获取该信息。

此致、

模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    我们通常在 TINA-TI 的免费版本中对模拟和数字逻辑门使用瞬态分析进行计时分析。

    对于 TINA Industrial (而不是 TINA-TI)、您可以直接向 www.tina.com 询问相同的问题、并询问他们的技术支持或他们自己的论坛、但我相信他们确实具有特定的数字计时分析。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Herman!!!

    我的 PC 上有 TINA。 我从 TI 网站下载了该软件。 但是、我们可以从哪个菜单中获取数字器件?  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    如果您从 TI 网站下载它、那么您只有 TINA-TI 版本、而不是 TINA 工业版本、因此您将无法进行数字计时分析。

    但是、如果您仍然想与 TINA-TI 数字库一起进行瞬态仿真、那么我们确实有有限的数字库、如所附的中所示。

    对于进一步的库、您可以使用如下语句自行创建它们:

    SUBCKT ORGATE2INPUTS 3 1 2 VDD VSS

    e1 4 0 value ={ if (((V (1)<(V (VDD)+V (VSS))/2)&(V (2)<(V (VDD)+V (VSS)/2))、V (VSS)、V (VDD)))}

    R1 4 3 1

    C1 3 0 1n

    .end