This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA656:PSpice opa656节奏14.0

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA656, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781539/tina-spice-opa656-pspice-opa656-cadence-14-0

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA657

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我现在在几乎所有从 TI 网站下载的 OPA 中都遇到了同样的问题2周。 我有一个简单的设计、每次使用 OPA656进行仿真时都会得到该误差。 我尝试仿真了 OPA656文件附带的原始测试文件、并且遇到了相同的问题。   

**** 03/11/1914:57:06**** PSpice 9.2.1 (2000年12月)***** ID 号111111111111
**配置文件:"SCHEMATIC1-Mustafa "[ Z:\USIP2015_HASP2017\PSpice_Simulation\Simulation\o2\third attepmt-schematic1-Mustafa .sim ]


****电路说明


秘书长的报告


**创建电路文件“third attepmt-schematic1-musta.sim.cir”
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*本地库:
.lib "...\userlib\opa656.lib"
.lib "...\userlib\opa657.lib"
.lib ".\third attepmt.lib"
*从 C:\Cadences\PSD_14.0\PSpice\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib"nom.lib"

*分析指令:
Tran 0 5000s 0
探头 V (*) I (*) W (*) D (*)噪声(*)
.INC ".\third attepmt-SCHEMATIC1.net "

****包括"第三个 attepmt-SCHEMATIC1.net ****
*源第三个 ATTEPMT
R_R6 N22201 N01244 470
C_C5 +VCC 0 4.7uf
X_U17 N01244 0 -VCC +VCC N04782 OPA656
R_R4 N01244 N04782 3k
V_V6 N22201 0
正弦0 1V 1MHz 0 0 0 0
R_R5 0 N04782 10k
C_C4 N01244 0 220pf
V_V1 -VCC 0 -5V
V_V2 +VCC 0 +5V
C_C6 -VCC 0 4.7uf

****恢复"third attepmt-schematic1-Mustafa.sim.cir"****
.end


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI66的扩展****
X_U17.XI0.XI66.XIDVIL X_U17.XI0.XI66.NET13 X_U17.XI0.XI66.NET074
+ Vinrange_DiodeIdeal
X_U17.XI0.XI66.XIDVIH X_U17.XI0.XI66.NET076 X_U17.XI0.XI66.NET13
+ Vinrange_DiodeIdeal
X_U17.XI0.XI66.FVIL2 X_U17.XI0.NET56 X_U17.XI0.VEE_INT
+ X_U17.XI0.XI66.VIL{SignalGain}
---------- $
错误--编号无效
X_U17.XI0.XI66.FVIL1 X_U17.XI0.HIGHZ X_U17.XI0.VEE_INT
+ X_U17.XI0.XI66.VIL{SignalGain}
---------- $
错误--编号无效
X_U17.XI0.XI66.FVIH1 X_U17.XI0.VCC_INT X_U17.XI0.HIGHZ
+ X_U17.XI0.XI66.VIH{SignalGain}
---------- $
错误--编号无效
X_U17.XI0.XI66.FVIH2 X_U17.XI0.VCC_INT X_U17.XI0.NET56
+ X_U17.XI0.XI66.VIH{SignalGain}
---------- $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI53的扩展****
X_U17.XI0.XI53.R5 0 X_U17.XI0.NET 2{R5}
X_U17.XI0.XI53.R4 N01244 X_U17.XI0.NET{R4}
X_U17.XI0.XI53.C3 X_U17.XI0.NET X_U17.XI0.NET 2{C3}
X_U17.XI0.XI53.C2 X_U17.XI0.NET 2 0{C2}
X_U17.XI0.XI53.C1 X_U17.XI0.NET 1 0{C1}
X_U17.XI0.XI53.GR2 X_U17.XI0.NET 2 0 X_U17.XI0.NET 2 0{1/R2}
------------------------------------ $
错误--编号无效
X_U17.XI0.XI53.GR1 0 X_U17.XI0.NET 0 X_U17.XI0.NET 1{1/R1}
------------------------------------ $
错误--编号无效
X_U17.XI0.XI53.GR3 X_U17.XI0.NET X_U17.XI0.NET 2 X_U17.XI0.NET 1.
+ X_U17.XI0.NET 2{1/R3}
-------- $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI85的扩展****
X_U17.XI0.XI85.R5 X_U17.XI0.NET71 X_U17.XI0.XI85.NET026 1e-3.
X_U17.XI0.XI85.R3 X_U17.XI0.XI85.NET15 X_U17.XI0.XI85.NET024 1e-3.
X_U17.XI0.XI85.R1 X_U17.XI0.XI85.NET27 X_U17.XI0.XI85.NET15{R1}
X_U17.XI0.XI85.R4 X_U17.XI0.XI85.NET15 0 1e9
X_U17.XI0.XI85.R2 X_U17.XI0.NET71 0{R2}
X_U17.XI0.XI85.C1 X_U17.XI0.XI85.NET024 0{C1}
X_U17.XI0.XI85.C2 X_U17.XI0.XI85.NET026 0{C2}
X_U17.XI0.XI85.E0 X_U17.XI0.XI85.NET27 0 X_U17.XI0.NET61 0{GAIN}
---------------------------------------- $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI26的扩展****
X_U17.XI0.XI26.L0 X_U17.XI0.XI26.NET020 X_U17.XI0.NET61{L}
X_U17.XI0.XI26.E0 X_U17.XI0.XI26.NET 4 0 X_U17.XI0.NET51 0{GAIN}
-------------------------------------- $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI21.X1的扩展****
.Param PI 3.141592
.param RCMRR 1.
.param GCMRR{PWR (10、-CMRR/20)/RCMRR}
param LCMRR {RCMRR/(2*PI*FCMR)}
X_U17.XI0.XI21.X1.G1 0 X_U17.XI0.XI21.X1.1 X_U17.XI0.NET12 0{GCMRR}
---------------------------------------- $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI19.X1的扩展****
.Param PI 3.141592
.Param RPSRRP 1.
.param GPSRRP{PWR (10、-PSRRP/20)/RPSRRP}
param LPSRRP {RPSRRP/(2*PI*FPSRRP)}
参数 RPSRRN 1.
.param GPSRRN{PWR (10、-PSRNR/20)/RPSRRN}
param LPSRRN {RPSRRRRRRRN/(2*PI*FPSRRN}}
X_U17.XI0.XI19.X1.G1 0 X_U17.XI0.XI19.X1.1 X_U17.XI0.VCC_INT 0{GPSRRP}
---------------------------------------- $
错误--编号无效
X_U17.XI0.XI19.X1.R1 X_U17.XI0.XI19.X1.1 X_U17.XI0.XI19.X1.2{RPSRRP}
X_U17.XI0.XI19.X1.L1 X_U17.XI0.XI19.X1.2 0{LPSRRP}
X_U17.XI0.XI19.X1.EA X_U17.XI0.XI19.X1.101 0 X_U17.XI0.XI19.X1.1 0
+ X_U17.XI0.XI19.X1.EA
X_U17.XI0.XI19.X1.GRA X_U17.XI0.XI19.X1.101 X_U17.XI0.XI19.X1.102
+数值{V (101、102)/1e6}
X_U17.XI0.XI19.X1.CA X_U17.XI0.XI19.X1.102 0 1e3
X_U17.XI0.XI19.X1.EB X_U17.XI0.XI19.X1.1 X_U17.XI0.XI19.X1.1a 值{V (
+ 102、4#)}
X_U17.XI0.XI19.X1.G2 0 X_U17.XI0.XI19.X1.3 X_U17.XI0.VEE_INT 0{GPSRRN}
---------------------------------------- $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI18.X1的扩展****
.param GLFF {PWR(FLWF,0.25)*NLFF/1164}
param RNVF {1.184*PWR(NVRF,2)}
.model X_U17.XI0.XI18.X1.DVNF D KF{PWR (FLWF、0.5)/1E11}为1.0E-16
X_U17.XI0.XI18.X1.I1 0 X_U17.XI0.XI18.X1.7 10E-3
X_U17.XI0.XI18.X1.I2 0 X_U17.XI0.XI18.X1.8 10E-3
X_U17.XI0.XI18.X1.D1 X_U17.XI0.XI18.X1.7 0 X_U17.XI0.XI18.X1.XDVNF
X_U17.XI0.XI18.X1.D2 X_U17.XI0.XI18.X1.8 0 X_U17.XI0.XI18.X1.X1.DVNF
X_U17.XI0.XI18.X1.E1 X_U17.XI0.XI18.X1.3 X_U17.XI0.XI18.X1.6
+ X_U17.XI0.XI18.X1.7 X_U17.XI0.XI18.X1.8{GLFF}
------------------------------------------ $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI63.X1的扩展****
.param GLFF {PWR(FLWF,0.25)*NLFF/1164}
param RNVF {1.184*PWR(NVRF,2)}
.model X_U17.XI0.XI63.X1.DVNF D KF{PWR (FLWF、0.5)/1E11}为1.0E-16
X_U17.XI0.XI63.X1.I1 0 X_U17.XI0.XI63.X1.7 10E-3
X_U17.XI0.XI63.X1.I2 0 X_U17.XI0.XI63.X1.8 10E-3
X_U17.XI0.XI63.X1.D1 X_U17.XI0.XI63.X1.7 0 X_U17.XI0.XI63.X1.DVNF
X_U17.XI0.XI63.X1.D2 X_U17.XI0.XI63.X1.8 0 X_U17.XI0.XI63.X1.DVNF
X_U17.XI0.XI63.X1.E1 X_U17.XI0.XI63.X1.3 X_U17.XI0.XI63.X1.6
+ X_U17.XI0.XI63.X1.7 X_U17.XI0.XI63.X1.8{GLFF}
------------------------------------------ $
错误--编号无效


**** SUBCIRCUIT X_U17.XI0.XI17.X1的扩展****
.param GLF {PWR(FLW,0.25)*NLF/1164}
param Rnv {1.184*PWR(NVR,2)}
.model X_U17.XI0.XI17.X1.DVN D KF{PWR (FLW、0.5)/1E11}为1.0E-16
X_U17.XI0.XI17.X1.I1 0 X_U17.XI0.XI17.X1.7 10E-3
X_U17.XI0.XI17.X1.I2 0 X_U17.XI0.XI17.X1.8 10E-3
X_U17.XI0.XI17.X1.D1 X_U17.XI0.XI17.X1.7 0 X_U17.XI0.XI17.X1.DVN
X_U17.XI0.XI17.X1.D2 X_U17.XI0.XI17.X1.8 0 X_U17.XI0.XI17.X1.DVN
X_U17.XI0.XI17.X1.E1 X_U17.XI0.XI17.X1.3 X_U17.XI0.XI17.X1.6
+ X_U17.XI0.XI17.X1.7 X_U17.XI0.XI17.X1.8{GLF}
------------------------------------------ $
错误--编号无效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafah、

    我们的 pspice 模型需要与最新的频率17.2配合使用。 有些模型可能可以与较旧版本一起使用、但我们偶尔支持的最旧版本为16.2。

    我建议您升级到17.2。 否则、您可以使用我们的 TI 免费仿真器 TINA-TI: http://www.ti.com/tool/tina-ti

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发送当前版本支持的旧版本? 如果不是。 是否有办法在我当前的 PSpice 版本中创建 OPA656?

    Mustafah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafah、

    不幸的是,我们不能。

    我建议您改用 TINA-TI。 它是免费的。

    www.ti.com/.../TINA-TI

    Herman